This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3202:出现振荡

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3202, OPA2695, THS3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932576/ths3202-occur-oscillation

器件型号:THS3202
主题中讨论的其他器件: OPA2695THS3201

我使用您的 THS3202设计了一个放大器电路、但会发生振荡。

电路图如附图所示。

振荡的原因目前未知。

可能的因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 一个双电流反馈运算放大器、需要一定范围的反馈 R 值才能保持稳定-  

    在未使用的通道上、使用750欧姆电阻器替换输出到 V-输入短路

    2.在您的有源通道上、将两个反馈 R 的两倍增加到每个200欧姆、将增益元素增加到大约44欧姆

    THS3201和 THS3202实际上不建议用于具有大量交流部件差异的新设计。 您可以改为查看 OPA2695。