This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200原理图不正确

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1933, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929505/amc1200-amc1200-incorrect-schematic

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:REF1933

大家好、

我想使用 AMC1200BDWVR 和 OPA320AIDBVR 测量风扇速度。 我将从 TLV76050和 REF1933生成 IC 电源。 然而、在测试期间、即使 AMC 输入打开、TLV76050也会失败。 通过查看原理图、我注意到我们使用的 AMC (C23、C24)去耦电容器是100nF、0603封装、而不是100nF、1206封装(如数据表中建议)。 这是故障原因 还是其他任何问题造成的? 随附了相关的原理图。

   

谢谢、

HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  使用0603电容器与1206尺寸时、不应存在任何问题。  不过、AMC1200的输入可能存在问题。  AMC1200的模拟输入范围仅为+/-250mV。  我不知道原理图左侧是什么、但+24V ISO 风扇意味着连接到风扇电源。  具有转速输出的三线风扇通常具有漏极开路、您能告诉我们您驱动输入的电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    所连接的是 AMC1200的输入电路。 全风扇转速下 AMC 的最大电压输入为0.232V。 尽管我要提到、我们获得的故障是 PWM_HST 端口没有信号。

    此致、

    HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我想补充一点、我们刚刚测试了 TLV76050的输出。 因此、即使风扇也未连接到 HST 风扇连接器。

    此致、

    HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、HS、

    感谢您的额外细节!  除非我缺少任何东西、否则+24V_ISO_FAN 电源轨直接连接到 AMC1200的引脚2、对吧?  因此、如果相对于 AMC1200引脚4的引脚2为@ 24V、则表明您超出了器件的最大输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的回答。 是的、您的观察结果是正确的。 引脚2输入为24V WRT 引脚4。 但它很重要、正如我所期望的那样、它是引脚1至引脚4和引脚2至引脚电压、这一点很重要。 在本例中、我们在 PIN2和引脚4之间施加的最大电压是多少。

    谢谢、

    HS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    您必须将任何引脚的电压保持在低于相应 VDD 的水平、以便风扇的24V 电压略高。  引脚2和3之间的电压是要测量的电压、因此需要保持在工作输入电压范围内才能进行正确测量(在本例中为+/-250mV)。  由于您基本上要进行高侧电压测量、因此您可以使用完全隔离的5V 电源、然后将其参考到 R34的 J1侧。  VIN-通常连接到 GND1、因此您需要将 R34的24V_ISO_Fan 侧连接到 VIN+。  另一种选择是将 R34移至 J1的+24V_ISO_GND 侧、并使其成为低侧测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    现在我了解了问题。 我相信、您提供的建议将解决该问题。 感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    HS