This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2022:电压噪声与频率和差分输入电阻间的关系

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2022, LMP2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908582/lmp2022-voltage-noise-vs-frequency-and-differential-input-resistance

器件型号:LMP2022
主题中讨论的其他器件: LMP2021

大家好、  

我的客户想知道 LMP2022在100kHz 至5MHz 之间的电压噪声密度/输出纹波?(假设单位增益、输入电阻1M 欧姆、电源+/- 2.5V)、我们是否有此数据? 数据表中的图在100kHz 时停止。

您能否与我分享  一下 LMP2022的差分输入电阻是多少?

提前感谢。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    输入电压噪声频谱密度图显示了增益为1000时的噪声、这会将有效带宽限制为 BW = GBP/GAIN = 5kHz、其中它会降低宽带噪声-请参阅下面的内容。  在增益为1时、噪声应保持在11nV/rt-Hz、直到它在5MHz 的单位增益频率下滚降。

    您可以使用宏模型为两个增益仿真 LMP2021电压噪声频谱密度-请参阅下文。

    在正常运行情况下、大多数自动置零放大器(如 LMP2021)在输入端子之间显示寄生二极管、随着输入之间的差分电压的增加、这些二极管会逐渐导通。