This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:选择请求

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908258/ina226-selection-request

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA229

尊敬的专家:

我的客户正在寻找 LED 控制器的解决方案来对电压、电流和功率进行采样。 以下是他们需要的规格:

  • 电源为3.3V
  • 电压测量为24VAC (50Hz)和12V/24V/48VDC
  • 电流测量值为10A
  • 低侧感应
  • 采样误差<1%
  • 温度范围为-30~70C
  • 负载为 ADC

对于采样电压和电流、它们是正常的、然后计算功率。 但是、他们更喜欢使用可直接对交流电功率进行采样的 IC。 请分享您的解决方案和相关材料、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    感谢您深入了解该论坛。  对于50Hz 信号、每个周期为20ms。  要重建50Hz 正弦波、可能需要样本转换持续时间1/5或1/10或<2ms。  由于 INA226和 INA229 的内部 ADC 的转换时间都小于该时间、我认为它们适用于您的客户。  但是、只能使用 INA229直接监控48VDC 总线。  您可以使用分压器并执行一些后处理。  但是、这会在您的测量中引入更多误差。  对于计算错误、您可以使用我附加的 Excel 文档、其中一个工作表上有 INA226的错误计算、另一个工作表上有 INA229的错误计算。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/PowerMonitorCalculator.xlsx