This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器的数字 LPF

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6574, OPA4872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932243/digital-lpf-by-operational-amplifier

主题中讨论的其他器件:LMH6574OPA4872

尊敬的 专家:

我想通过 在 200MHz 至3000MHz 范围内使用运算放大器来设计数字 LPF。 有可能吗? 我可以获得此类电路的应用手册吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachamin、您好!

    运算放大器是线性放大器、不是数字器件。 您需要的似乎是使用 DSP 实现的数字滤波器。 但是,我不熟悉在甚高频至超高频范围内工作的任何情况。 200MHz 至3GHz 的低通滤波器似乎使用开关式、传统 LC 或 SAW 滤波器。  但请注意、这不是我们在精密放大器应用领域的专业知识领域。

    这是一份有关 DSP 滤波器的 TI 应用报告。 最好联系涵盖 DSP 产品的 TI e2e 论坛以获得更多帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/spra190a/spra190a.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Tom 所说、该范围内的有源运算放大器滤波器是不可能的。 我们看到人们将具有不同镂空的无源滤波器组驱动到 LMH6574等器件中、然后从4个可能通道中选择1个通道以传递到其不同的输入滤波器。 我认为还有 MPC 或 MPA 版本。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6574.pdf?ts=1597684078123&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还找到了我想说的另一个器件 OPA4872  

    https://www.ti.com/product/OPA4872