This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC3330, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931757/amc1301-amc1301

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC1311

我想测量线间电压(415V)、为此、我使用 AMC1301、因为它具有。 我已选择-230mV 至+230mV 的额定线性差分范围(VFSR)。 但是、我无法获得适当的差分输出电压、而且 AMC1301的输入电压也不正确。 那么、您能帮我并建议我出错的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您超出了 AMC1301的共模输入电压范围:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是否有任何解决方案可以避免超出共模输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    VG1和 VG2来自哪里? 您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    如果您看到数据表的第一页、您将看到 GND1连接到 VINN。 这可确保输入信号处于共模输入范围内、因为 VINP 相对于 VINN 和 GND1可以摆动+/-250mV。 VINN 和 GND1将跟踪输入电压。

    但是、正如 Kai 所指出的、在该配置中接线时、您还必须确保电源 VDD1跟踪(或随浮动)输入电压。 这将成为系统级讨论、因此需要其他信息。  

    一如既往、感谢 Kai 的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    VG1和 VG2是峰值电压为325v 的相位电压、相位间距为120度。

    VDD1连接到5V 直流电源、类似地、VDD2连接到3.3V。

    我想使用 AMC1301测量线对线电压。 那么、根据您的意见、为了避免共模输入电压冲突、我应该如何执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    VDD1从哪里派生出来? 在 VDD1的来源方面是否有任何灵活性?  

    通常使用一个器件通过浮动电源测量每个相位、以便器件的高侧跟踪相位电压。 有时、确保所有内容都处于相间测量的共模范围内是一项挑战。  

    此外、我建议使用具有更高输入阻抗的器件进行电压测量、例如 AMC1311 (0-2V 输入范围)或 AMC3330 (+/-1V 输入范围、单电源)。 使用 AMC1301等具有低输入阻抗的器件可能会导致输出产生增益误差、具体取决于感应电阻器的大小。