This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:LMH6643的替代器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643, OPA2830, OPA2837, OPA2810, LMH6619, LMH6612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931000/lmh6643-alternative-device-of-lmh6643

器件型号:LMH6643
主题中讨论的其他器件: OPA2830OPA2837OPA2810LMH6619LMH6612

您好!

    目前、我在设计中使用了 LMH6643。 现在、我需要一个工作温度介于-40至+125之间的类似器件。 请帮帮我推荐替代器件。 谢谢!

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到 OPA2830

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

       OPA2830的工作温度范围为-40°C 至+85°C。 我需要 工作温度范围介于-40°C 至+125°C 之间。 你可以提出其他建议吗? 谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看的是最大表、  

    我知道 OPA2830在规格方面非常接近、正如我在与 LMH 器件竞争时所做的那样-将零降低到更现代的器件、这将有助于降低最大工作电压- LMH 在高端值方面有一点独特、 如果您有一个电路、它的速度会快得多、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您能否说明您对此器件还需要哪些其他要求?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

       它用于视频信号路径。 我认为所有参数都优于 LMH6643、这是很好的。 至少与 LMH6643相同。谢谢。

      阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我们没有 LMH6643的更高温度版本。 在选择器件时需要进行权衡。 我已筛选出一些工作范围至少为125C 的 VFB 放大器、请浏览此处:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p89=FET%20/%20CMOS%20Input;Voltage%20FB&p1192=-55;125

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Hasan、您可以转到该温度范围的各种高可靠性选项、但是

    大多数较新的器件提供-40至125作为其标准温度范围、例如 OPA2837

    实际上、OPA2810可能是具有相似规格范围和温度范围的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    对于参数搜索、似乎我将较低的温度范围设置为-55过低。 我同意 OPA2810在这种情况下似乎是最佳选择、其他一些双通道替代方案是 LMH6612和 LMH6619 (尽管 LMH6619的压摆率低于 LMH6643)。

    最棒的

    Hasan Babiker