This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:什么 OPA340 SPICE 模型是正确的:从 TINA-TI V9或从 TI#39;s 网站?

Guru**** 2663235 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907948/opa340-what-opa340-spice-model-is-right-from-tina-ti-v9-or-from-ti-s-website

器件型号:OPA340
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

OPA340的两个仿真模型的噪声性能差异很大(来自 TINA-TI V9和 TI 站点)。 哪一个是错误的?

仿真文件为 attached..e2e.ti.com/.../OPA340_5F00_FZT869_5F00_XXX.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Web 模型看起来正确、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您向运算放大器施加负输入电压。 这违反了 OPAMP 的共模输入电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="kai klaas69">您向运算放大器施加负输入电压。 这违反了 OPAMP 的共模输入电压范围。[/quot]

    嗯...请告诉我、我看不出来它在哪里。 电源为单极0...+5V、输入信号为0V 至1V、运算放大器为跟随器/缓冲放大器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    也许这是您喜欢看到的内容?

    e2e.ti.com/.../alexander_5F00_opa340.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai!

    第二种情况是我计划使用的情况:仅正输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你还有疑问吗?

    Kai