This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2917-N:霍尔效应车辆速度传感器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931918/lm2917-n-hall-effect-vehicle-speed-sensor

器件型号:LM2917-N
主题中讨论的其他器件:NE555LM231

你(们)好。
请原谅我的不好语言、
我来自印度尼西亚、现在仍在学习电子产品

我计划使用 LM2917N-14为共轨叉车制造车辆限速器。 输入信号来自速度​​传感器(霍尔效应元件)、脉冲输出为15Hz-600Hz、 2V-6Vdc。
我在 Google 上看到正弦波输入 LM2917、它可以直接连接 、而霍尔效应必须首先由晶体管驱动、这是真的吗?、  因为我尝试了 NE555可变方波信号发生器和 XR2206最便宜的函数发生 器的输入、所以 LM2917可以正常工作(直流输出与正弦波和方波信号的输入频率成比例)。

我使用数据表中的标准电路。  在输入 LM2917 (引脚1)上、需要滤波器电路还是 RC 网络? 如果是、如何配置它和值(我需要建议)

引脚2电容器(10nF)的值是否足够/合适?  引脚3-4电容器是否必须极性(电解质或钽)? 目前我使用的是非极性多层陶瓷电容器

我真的希望得到答案,谢谢......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dul:

    我计划使用 LM2917N-14为共轨叉车制造车辆限速器。 输入信号来自速度​​传感器(霍尔效应元件)、脉冲输出为15Hz-600Hz、 2V-6Vdc。

    15Hz-600Hz 与 Vout = 2至6V 成正比、这将生成(600-15) Hz/4V = 146.25Hz/V

    对于 F2V 转换、我能够获得大约100Hz/V 的频率、并且在满足上述要求方面存在一些困难。 146.25Hz/V 是固定要求吗?

    其中包含两个仿真以及 您可能感兴趣的应用手册。 请告诉我这些要求是否灵活。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LM2907_5F00_F2V-08142020.TSC

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LM2917_2D00_14-E2E-08142020.TSC

    https://www.ti.com/lit/an/snaa088/snaa088.pdf?ts=1597465612014&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此外、请查看下面的 LM231器件。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm331.pdf?ts=1597466203487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dfrequency%2Bto%2Bvoltage%2Bconverter

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raymond。。 感谢您的回复

    F2V 值不一定是精确的、15Hz (2V)至600Hz (6V)只是使用 DMM 的现场技术人员测量的结果。 因此、100Hz/V 是非常可接受的、因为用于限速器的 LM2917仅在特定速度下有效、例如60km/HR (约250Hz)或80km/HR (约300Hz)。 因此、我在引脚3处使用 Trimmmer Pot、以便能够根据汽车/田间条件进行调整。

    我的问题是传感器能否直接连接到 LM2917? 还是必须首先使用晶体管? 这需要滤波器电路还是 RC 网络? 如果是、如何配置它和值(我需要建议)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dul:

    我的问题是传感器能否直接连接到 LM2917? 还是必须首先使用晶体管? 这需要滤波器电路还是 RC 网络? 如果是、如何配置它和值(我需要建议)

    下图是输入共模电压要求。 如果输入转速计传感器满足要求、则可以直接连接。  

    LM2917取决于8引脚或14引脚封装。 对于8引脚封装、必须将转速计连接到接地端、请参阅上面的红色框。 对于14引脚封装、您可以在引脚11配置自己的转速计。  

    我已经向您发送了仿真、您可以通过 Tina 对其进行仿真。 如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 Tina 上看到了仿真、它真的很有帮助。

    根据上述数据、无论波形如何(正弦波或方波)、转速传感器都可以直接连接到 LM2917N、而无需使用晶体管、因为它满足要求。

    感谢 Raymond 您的解释非常有帮助
    愿上帝保佑你…