This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:INA111偏移

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908213/ina111-ina111-offset

器件型号:INA111

Hallo、

我想使用增益为1、10、100和1000的 INA111。 数据表显示偏移 RTI 为100uV + 500uV/G

我的意思是、增益 z.B. 1000时、最大偏移可能为100 + 500/1000、类似的100.5uV。 在我的示例中、我测量 时使两个输入都短接至接地

增益1 0、3mV

增益为10 1、9mV

增益100 19mV

增益1000 190 mV

这是正确的吗? 或什么问题