This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:推荐产品

Guru**** 2856310 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W, TLV4082, TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929066/tl103w-recommended-product

器件型号:TL103W
主题中讨论的其他器件: TLV4082TLV3011

您好!

我们迫切需要采用 SOIC 封装且具有内部2.5V 基准电压的双路比较器。

我们找到了一个器件 TL103W。 但对于该器件、基准电压可用于反相引脚+ve。

我们需要为-ve 同相引脚提供基准电压。

我们要求与 ST 制造部件 TSM109AID 完全等效。

您有推荐的吗?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiko、您好!

    TL103W 是一款具有基准的双路运算放大器。 TSM109是一款具有基准电压的双路比较器。  

    我将把岗位职责移交给比较者团队。 他们将为您提供最好的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    我们没有任何与 TSM109引脚兼容的器件、但根据您的用例、我们可能会有功能等效的器件。

    请查看 TLV4082、它是一款具有集成基准的双路比较器。  主要区别在于基准在内部连接到反相输入、而在外部不可用。

    www.ti.com/.../tlv4062.pdf

    我们还有 TLV3011、这是一款单通道比较器、其基准在外部可用、并可根据应用需求进行连接。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题上有一段时间没有新帖子、因此我将关闭它。

    如果您需要其他支持、请回复或打开新帖子

    谢谢

    卡盘