This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 替代 AD829

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA820, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908133/ti-replacement-for-ad829

主题中讨论的其他器件:OPA820THS4031

尊敬的支持:

我想用较新的 TI 运算放大器替换旧的 AD829 (模拟器件)。

AD829因其独特的特性而被选中:

-低电压噪声(< 2nv/sqrt (Hz))

-1/f 拐点、远低于100Hz

高 BWG

- CMRR > 80dB、频率高达100kHz

-+/- 12V 电源

我使用了 TI 交叉参考实用程序、但我无法对任何满足所有此类规范的 TI 运算放大器进行微调。 您能建议一个解决方案吗?

感谢你的帮助、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您是否了解过这些运算放大器?

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p480=1;1&p1261max=24;44&p967typ=0.69;5&p7typ=0.69;2

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Alberto、这是一个相当旧的器件、也是唯一的、具有偏移零电压和外部 COMP 电容器引脚、可能找不到引脚兼容的替代器件、  

    /-12V 电源限制选项的速度非常快-如果您可以使用+/-6或更低的电压、请查看 OPA820 -在较高电源电压下、有 THS4031、但在1/f 角或 LMP8671上的性能不如 LMP8671、LMP8671具有较低的1/f、但具有较高的平带、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Michael:

    确实、可生成的 AD829非常独特...

    感谢您的建议。 LMP8671值得一些测试。 我将首先对其进行仿真、然后尝试替换

    阿德议员。

    此致、

    Alberto