This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6704:适用于 LMH6704等差分放大器且具有集成电阻器的3.3V R2R 运算放大器

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6704, OPA2832, INA597
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931445/lmh6704-3-3v-r2r-op-amp-with-integrated-resistors-for-difference-amplifier-like-lmh6704

器件型号:LMH6704
主题中讨论的其他器件: OPA2832INA597

您好!

我 希望在四个通道中为低于1MHz 的信号制作一个简单的减法器。 有没有芯片可以实现这一目的、比具有8个电阻器的常规四路运算放大器更紧凑、其中所有电阻器都集成在芯片上? 我插入了 LMH6704的图片、这是一般的想法。 我需要3.3V 轨到轨。

在 www.ti.com/.../products.html 的参数搜索中、是否有一种简单的方法来筛选我的要求

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    画面消失了。 我正在尝试再次放置它。

    弗兰克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到 OPA2832

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您可能还需要了解我们的差分放大器选项:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/difference/products.html

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 INA 都非常慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    在本例中、要求似乎仅高达1MHz。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了这一点、但我不确定 INA 中的任何一个甚至这么快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据参数搜索、它们似乎达到5MHz 带宽... 尽管我尚未深入研究这些器件以确认这一点。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的、但搜索不报告其速度、它们在 INA597中以18V/usec 压摆率顶出、即2MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    好的一点、3.3V 和1MHz 下肯定会有一些压摆限制。

    关于参数搜索 Frank 的问题、您可以使用"Architecture (架构)"选项卡下的"Fixed Gain/Buffer"(固定增益/缓冲器)选项。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢所有这些答案。 我可能会使用 OPA2832

    弗兰克