This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:TLV1905

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907969/tlv1805-tlv1905

器件型号:TLV1805

在 TLV1805上找不到最大差分输入电压。  正在寻找用于在15V 电源之间进行电源切换的比较器、并且开关间的最大差分电压为15V。  共模规格和输入范围都很好。  但最大差分输入电压未知。  如果这不是>15V,是否有替代部件?

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob

    输入之间没有背对背二极管。 因此、差分输入被限制在电源电压(V+和 V-之间的差值)+ 300mV。  每个输入引脚都具有指定的功能,因此您可以通过这种方式判断。 如果存在与许多高速放大器类似的差分限制、则会指定该限制。

    卡盘