This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013M:输入偏移与温度图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1013M, LT1013, LT1013AM, LT1013D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907760/lt1013m-input-offset-vs-temperature-graph

器件型号:LT1013M
主题中讨论的其他器件: LT1013LT1013AMLT1013D

大家好、团队、

需要您对此提供输入。 我们将查看 LT1013x 数据表上的图2。 尽管给出了多条曲线、但它并未显示哪个器件变体定义了特定曲线。 我们尝试与电气特性表中的参数值相关联、但无法在图中找到相应的曲线。 我们的客户使用的是军用版本 LT1013M。 您能否指导我们在检查输入失调电压与温度特性时应参考哪条曲线?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    这些只是六条单独 LT1013的六条曲线。 它们应显示 LT1013可产生的不同温度漂移。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我可以询问系统工程师、但可能需要几天时间。  

    LT1013中的六种封装可能以 LT1013C、LT1013D、LT1013DI、LT1013M、LT1013AM 和 LT1013DM 为基准。 其中、LT1013C、LT1013M 和 LT1013AM 在 Vcc=+/-15V 时具有最小的输入失调电压、在25C、Vout=0时具有小于10kOhm 的 Rs。  

    LT1013AM 的输入失调电压变化最小、这可能是红色框内的扁平迹线、请参阅图2。  

    LT1013C 可能是红框内的最后一条迹线(仅在0-70C 范围内额定)。 红色框中的中间迹线可能是 LT1013M (不确定是否为100%)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    LT1013 IC 是传统产品。 有人告诉我、根据您的请求、可能无法跟踪信息。

    图2旨在显示 输入失调电压与温度的典型变化。 如果您考虑 数据表中输入失调电压误差的整个温度范围(最坏情况)、LT1013M 具有最低的输入电压失调电压误差、这可能是我在之前的答复中预测的误差。 换言之、即使我们能够为图2中显示的每条迹线添加标签、您仍然必须根据设计要求中的数据表使用最大输入失调电压数字(除非您将找到一种方法从批次中单独筛选每个 IC)。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗产,使用1988年的部分也许不是最好的想法,这里有一些最近要考虑的替代办法--不确定其中任何一个是否符合 M 标准