This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:从直流信号到1kHz 及以上交流信号的增益提升

Guru**** 2513455 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931296/amc1301-q1-gain-boosting-from-dc-signal-to-ac-signal-of-1khz-and-above

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301OPA365

我在实验中使用逆变器应用测试了 AMC1301器件、发现了一个奇怪的现象、增益(8.2)在 Tina 仿真中、当施加直流信号或信号直到获得500Hz 时、根据数据表、 但我的应用是2kHz、增益是从 IC 固定增益升压的? 为什么在增加输入信号频率的同时进行增益提升? 如何补偿它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuraj、

    欢迎访问我们的 E2E 论坛!  使用 AMC1301时、您会看到什么类型的增益峰值?  它应该在200kHz 范围内保持相当平坦、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的重播、

    我在2kHz 时在输入端施加了500mV (+250 --250mV)电压、我们应该得到500mV x 8.2 = 4.1Vpp、因为放大器的增益在数据表中给出为8.2。

    但我们得到的是4.6Vpp、这意味着增益为9.2...

    如果信号频率约为100Hz 或直流、则不会发生这种情况。

    希望您现在可以看到问题。

    谢谢、此致、

    Manuraj 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuraj、

    您能否发布您的设置原理图?  这是电流感应应用、还是您尝试测量交流电压源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查找所附的原理图、

    用于2kHz 的正弦电流感应应用

    此致、

    Manuraj 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuraj、

    我看不到原理图。 请再次发布并使用"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuraj、

    假设齐纳二极管和 VINN 的 GND 节点处有一个连接点。   您是查看 VOUTp 和 VOUTn 的输出电压差还是 OPA365的输出电压差?  由于与 AMC1301相关的偏置电流、200E 电阻器将导致一些误差。  请将其降低至10或20欧姆、看看这是否会给您带来改进。