This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:输入电压范围

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930916/ina592-input-voltage-range

器件型号:INA592

我使用2.5V 的单电源并采用增益2配置来操作 INA592。

我使用它来校正偏移、因此信号被提供给 REF、而 TI DAC 7571输出被提供给 SENSE。 由于两个输入都处于2.5V、因此输出电压为185mV、但我希望输出电压为0V。

我还无法理解规范中的共模范围。 对于5V 单电源运行、输入电压范围是多少?

您是否建议在+5V 和-5V 双电源下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    您提到过您使用2.5V 单电源运行 INA592。 INA592的最小电源电压为4.5V。 该器件的输入共模电压范围是唯一的、因为放大器同相节点上的输入电阻构成1/3分压器。 这就是您能够处理超出电源电压的原因。  

    我可以帮助您组合电路、请帮助回答以下问题:

    • 您有哪些可用的电源?
    • 输入差分电压是多少?
    • 您的预期输出电压是多少?
    • 您的基准电压是多少? 基准电压是在输出端看到的电平位移电压。 Vout =增益*输入电压+ ref
    • 您的共模电压是多少? (两个输入上的电压相同)

    要了解有关差分放大器以及如何设计线性行为的更多信息、请观看此培训视频 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-instrumentation-amplifer-topologies-one-amp-theory?context=1139747-1139745-1140241-1147221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用+5V 单电源运行。 但当两个输入相同时、我得到的输出电压为180mV。 例如2.5V。 我尝试将其用于精密传感器的 IA 偏移校正、最终得到180mV 的偏移。 此阶段之后是 PGA、因此180mV 的偏移对于我的操作来说太大。 我能否继续使用 IAN826。 必须使用 IA 从 DAC 中减去我的信号偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 请给我发送您的原理图图片。 我知道您的电源是5V 单电源、输入是2.5V、您期望输出为0V。 您的基准电压是多少?

    您的原理图图片非常有用、可以显示所有连接。