This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333是否适合 UV 电平信号放大

Guru**** 2514365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929737/ina333-does-ina333-suitable-for-uv-level-signal-amplify

器件型号:INA333

你好

输入信号约为20uV RMS (50Hz)、我想使用 INA333进行300倍的放大。

?考虑此应用、如噪声等?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 这将取决于几个参数、包括电源、基准电压和共模电压。

    假设20uV RMS 输入(120uV p-p)、在+/-2.5V 电源上、基准电压设置为接地、Vcm = 0、 增益= 300V/V、您可以线性处理-7.33mV 至+7.33mV 之间的输入差分范围。 请参阅下面的 VCM 与 Vout 间的关系图。 利用该边界图、您可以更改仪表放大器的所有可配置功能并快速确定线性设计。 您可以在以下网站 的模拟工程师计算器中找到此工具:https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    下载计算器后、点击"Amplifier & Comparators"->"INA Vcm vs VOUT"。 在器件型号下拉菜单中选择 INA333、然后输入您的电源、基准电压、增益和共模电压。 右侧的图形将向您显示线性工作范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tamara

    是否可以使用单极3.3V 电源。 对于基准、是否可以使用1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、INA333似乎不在工具中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、4090349、

    请尝试以下操作:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您下载此工具: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    该器件随时更新并包含 INA333。