This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关航天应用的高速 VGA 放大器的帮助

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, LMH6401, LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907460/need-help-with-high-speed-vga-amplifier-for-space-application

主题中讨论的其他器件:LMH6881LMH6401LMH5401-SP

您好!

我正在寻找可变增益放大器(VGA)、用于航天应用和耐辐射、速率高达1.5Gbps。 最好是全差动。

TI 对此有什么要求吗?

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    LMH6881或 LMH6401可能适合您的应用。 但是、这两个器件都没有航天级版本。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些部件看上去确实不错、但无法使用、因为它们不是防辐射部件。

    即使需要使用多个部件、也没有防辐射部件能够实现相同功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    没有防辐射的可变增益选项。  LMH5401-SP 是一款耐辐射 FDA。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常好的器件、我是否可以使用它来实现可变增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    可与数字控制开关配合使用以控制反馈电阻。 但是、如果这样做、您必须警惕这些器件的寄生效应的影响、并需要确保 FDA 的两侧尽可能接近。  

    最棒的

    Hasan Babiker