This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:VFC32用于生成60Hz 至120Hz 输出频率的应用

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: VFC32, LM331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930911/vfc32-vfc32-usage-in-application-of-generating-output-frequency-from-60hz-to-120hz

部件号:VFC32
主题中讨论的其他器件: LM331

我的要求:

  1. 应用:压频转换器
  2. 输入电压:0至3.3V (通过电位计调优进行变化)
  3. 输出频率:60Hz 至120Hz

--------

我已经介绍了 TI 的压频转换 器压频转换器器件。 我看到只有一个 IC、VFC32是 SMD、所有其他 IC 都有 DIP 封装。

问题1:

  1. 我只想知道 VFC32是在什么时候生产的? 这是在1990年代还是更早?  是否建议在新设计中采用此方法?

 

问题2:

  1. 我能否在 Vcc=12.5V 和–VCC =0V 的情况下运行 VFC32KU/2K5?
  2. 我的应用建议的 R1、C1和 C2值是多少
  3. FOUT 可以通过3.3V 上拉电阻器进行连接?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    关于您的问题:

    我已经介绍了 TI 的压频转换 器压频转换器器件。 我看到只有一个 IC、 VFC32 是 SMD、所有其他 IC 都有 DIP 封装。

    问题1:

    1. 我只想知道 VFC32 是在什么时候生产的? 这是在1990年代还是更早?  是否建议在新设计中采用此方法?

    VFC32是 Burr-Brown (TI 于2000年收购)于20世纪80年代推出的传统产品。 由于其独特的 V-F 函数、它仍保留在当前生产中并被许多客户使用。

     问题2:

    我能否在 Vcc=12.5V 和–VCC =0V 的情况下运行 VFC32KU/2K5? -不能,VFC32需要双电源才能正常工作。

    1. 我的应用的建议 R1、C1和 C2值-较低频率的 R1通常设置为40千欧。  C1和 C2 使用数据表图2中提供的信息进行设置。 VFC32通常应用于比您指定的频率范围更宽的频率范围(最大120 Hz?) 就像一个示例一样、图2表示对于1kHz 的 FFS、C1 = 33nF、C2 = 10nF。 您可以使用显示的 C1公式、并在120Hz 下推断 C2值的 C2曲线。
    2. FOUT 可以通过3.3V 上拉电阻器进行连接? 似乎 最好 将 fout 灌电流保持 在最大7至8mA。 如果 VPU 为5V、RPU 为3.3千欧、则 IPU 将为1.4mA 、这应该很好。

    LM331是另一款 V 至 F 转换器、可由单电源供电运行、但看起来它仅采用 DIP 封装。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的详细回答。 它非常有用!!!!

    我们的产品将在现场使用至少10-15年。

    输出频率是否取决于电容器值? 输出频率是否会因电容器老化超过10年而变化? 此外、电容器值会随工作温度(10摄氏度至60摄氏度)而变化。

    另一方面、在我们没有用于控制输出频率的大型变量的新设计中、是否最好考虑基于微控制器的模数转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    有趣的是、我们在过去几天收到了一些有关 VFC 产品寿命计划的问题。 尽管 VFC32是一款传统产品、但它填补了独特的模拟应用领域。 该产品完全可行且完全投入生产。 我可以向您保证、我们不会立即计划停止当前的 VFC 产品。

    VFC32特性表中列出 了 Fout = VIN/(7.5 R1 C1)。 因此、电容值是决定 V-F 转换器输出频率的直接因素。 长期使用应用需要考虑电容器的精度和质量。 薄膜电容器通常非常好、但质量良好的 C0G 电容器可能是可以接受的。 为了做出最佳选择、有必要对电容器类型和特性进行研究。

    我没有模数转换器方面的经验。 如果它是数字控制的并且使用基于晶体的时钟、那么我认为它应该在使用的多年中提供良好的稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程