This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4502:将电路仿真从 Tina-TI 转换为 Tina 12

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4502, THS4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931186/ths4502-convert-circuit-simulation-from-tina-ti-to-tina-12

器件型号:THS4502
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS4500

我一直在使用 TINA-TI 来成功地为这个部件进行电路仿真。 我刚刚升级到 TINA 12的基本版本。 现在、当我尝试分析我的电路模型时、我会得到误差

"未定义模型 DX。 (U1 THS4502 (C:\...\ Tina 12 ...\ TSPICE.LIB)"

。 这似乎是该特定 SPICE 模型的问题。 如果我在电路中替换类似的 THS4500器件、仿真将毫无错误地运行、我找不到4502 SPICE 模型的 ASCII 版本。 我尝试替换 TINA-TI 安装中的 TSPICE.LIB 文件、但这不能解决问题。 感谢您的帮助、因为我希望能够将更新的 Tina 12程序用于此部件仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否正在使用预安装到 TINA 中的模型? 如果是、您能否尝试使用新的宏向导转换.lib 文件以在 TINA 中使用?

    e2e.ti.com/.../sloj157a.zip

    如果可以、请告诉我。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 是的、我使用的是 TINA 预安装库。 在哪里可以找到要转换的替代库文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已经附加了一个 zip 文件、其中包含我之前发布的.lib。 您也可以在 THS4502产品页面中找到该内容。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan