This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:是数据表中的增益漂移和温漂+或+-?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907669/ina190-q1-is-the-gain-drift-and-offset-drift-in-datasheet-or--

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件:INA190

大家好、

在 INA190数据表中、增益漂移和偏移漂移如下所示、它是否始终是正光谱+-规格?

增益 μV:±0.2%(A1器件)–增益漂移:5ppm/°C (μV 值)–失调电压、VOS:±15 μ V (最大值)–温漂:0.13 μ V/°C (最大值)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    漂移为"+"而非"+"。 否则,不15µV 可能实现+/-0.2%的增益误差和+/-k Ω 的偏移电压:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我只是确认 Kai 的回答是正确的。 它们实际上是正负。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测