This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:不同的正负电源

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931413/buf602-different-positive-and-negative-supply

器件型号:BUF602

您好!

我尝试使用2个 BUF602缓冲器来衰减6V CCD 模拟输出、以便使用 AFE 对信号进行数字化。 在第一级、BUF602充当电压跟随器缓冲器、在第二级、它用于缓冲衰减信号。 通过在第二级的输入端连接一个串联分压器来实现信号衰减。 我将使用作为负载连接的 CCD AFE 输入的等效输入电路模拟 TINA 中的电路。

在稍微调整电源后、我发现在+Vs 引脚上施加大于+7VDC 的电压可避免信号削波。 当我将电源 GND 连接至-Vs (即单电源模式)时、信号的峰值跟随 CCD 信号、但最小信号会发生电平位移(因此信号的峰峰值电压在第一级下降、这是不需要的。 此外、在第二级观察到信号失真。

为了使缓冲器跟随输入信号的全摆幅、根据在 TINA 中执行的仿真、需要向-Vs 引脚施加一个小负电压(例如-2V)、同时+7V 需要施加到+Vs 引脚。 该电路是否可以使用+7V 和-2V (非对称)电源供电?