This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:用作电源轨分离器/虚拟接地

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906906/tlv9301-use-as-a-rail-splitter-virtual-ground

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件:TLE2426

TLV930x 似乎具有相对较高的输出电流、因此作为轨分离器似乎是一个不错的候选器件。

将其用作轨分离器是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于必须驱动的高容性负载、电源轨分离器非常棘手。

    什么是容性负载?

    从 VCC 和 VEE 到虚拟接地的去耦电容器。

    例如、我建议使用 TLE2426等特殊的虚拟接地发生器芯片

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2426真的很旧、很大、而且很贵。  希望 TI 能尽快刷新它。

    另外,在网站上很难找到它.... 它归档在"视频放大器"下?  奇怪。

    这仅用于隔离式双极偏置电源上的参考点;从 VEE 到 GND 或从 VCC 到 GND 没有电容器。

    如果我将这些电压轨的电容接地、我会将一个电阻器(~20-30欧姆)与 AMO 输出串联、并在反馈中进行零点补偿以使其稳定。

    它会为该器件制作一份很好的应用手册。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这是一个针对 VGND 进行 Zout 测试的电路。  对于大多数频率、阻抗非常低、但在接近720Hz 的5.3欧姆时平稳峰值。

    e2e.ti.com/.../93Zout.TSC

    这里是相补角的相同电路设置。 结果是83度。

     e2e.ti.com/.../93Bode.TSC

    仿真看起来正常、但我尚未构建该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、看起来有生命的迹象。

    如果大家都能从 TLV930x 中取出内核并使用它更新 TLE2426轨分离器、那将会很棒。  似乎是一个非常简单的项目?  

    在该应用中、我实际上不需要电容器在 VGND 端接。  根据原始图、电压源将来自隔离式次级绕组和整流二极管;单个电容跨接 VCC-VEE。  轨分离器的输出只是将电路"引脚"至外部基准电势。

    然后、该封装中的另一个运算放大器会传输相对于该虚拟接地的信号、因此电源轨分离器上的负载实际上是电阻性的、而不是电容性的。

    我会更详细地讨论这一点;对于应用、您使用的电容值可能非常大(10U)、并且补偿零点设置为~318Hz、因此可能有优化的空间。

    我喜欢 TLV930x、因为它似乎能够提供更大的电流、而且相对便宜。

    谢谢、Best、Steve

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    如果您要求一个中间电源电压基准、那么我不会添加任何电容(除了我放置在同相引脚至接地端的新电容)。 大电容的想法是、我希望整个地方都有0.1uF 旁路电容器、再加上一点、得到10uF 的电容。  

    因此、在同相输入端添加一个电容。 从 VGND 上拔下负载电容器。 使 C5打开、短接 R6。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我想您低估了 TLE2426的性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我很熟悉;这是一个非常好的部分、我相信它建立在 TI Excalibur 工艺之上。  

    但是、它仅采用现已庞大的 SO8封装、其价格从0.70美元开始。  

    TLV9301采用 SOT23封装,0.18美元,具有良好的输出电流能力,也是一款40V 器件。  

    此外、TLV930x 是一系列器件、更有可能发生的情况是、在一个2或4的封装中、1安将专用于该电源轨分离器、而其他器件则处理信号。  从系统的角度来看、这将是尺寸最小、最经济的解决方案。

    Steve