This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:AN-1515 Howland 电流泵的综合研究

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA4191, OPA4192, OPA2192, OPA2191, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930919/lmc6482-an-1515-a-comprehensive-study-of-the-howland-current-pump

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件:OPA192OPA4191OPA4192OPA2192OPA2191OPA191

您好、先生、

我正在研究 AN-1515 Howland 电流泵的综合研究。

附录 B 中列出了许多推荐使用的运算放大器。
是否有更新或选择最佳运算放大器?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 F007、

    您参考的附录中已经给出了答案。 只需使用此处提供的链接:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于“改进的”Howland 电流泵,如文章所述,轨到轨输入/输出放大器是此电路的理想选择,特别是对于输出余量有限的设计。 当理想放大器归零时、另一个建议是考虑输出电流及其对输出电压的影响。 应考虑放大器数据表中的“输出电压与输出电流”图,因为某些放大器在相同的输出电流条件下表现更佳,并使用此信息来考虑余量。 对于附录中未列出的更精密的放大器、我建议使用 OPA192 (单通道)、OPA2192 (双通道)、OPA4192 (四通道)。 OPA191/OPA2191/OPA4191也是低功耗设计的理想选择。

    如果您有任何特定于您的应用的设计问题、并且需要帮助缩小放大器的范围以实现您的设计目标、请咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    不要忘记 OPAx197:-)

    Kai