This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:INA326 REF 200

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: REF102, OPA192, OPA376, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930674/ina326-ina326-ref-200

器件型号:INA326
主题中讨论的其他器件:REF200、 REF102、 OPA192、 OPA376、 LM7705

大家好、我正在寻找一个毫微安培范围的电流源、我的工作电流范围是10n 安培至500N 安培。 我看到您提供了 IC REF 200、但该 IC 的输出电流仍然很高、适用于我的应用。 您是否有与我的应用相关的任何解决方案。 或者、我想知道如何使用 REF 200获得所需范围内的输出。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mannan、

    下面是有关如何构建 V 至 I 转换器的链接。   

    https://www.ti.com/lit/an/sbva001/sbva001.pdf

     https://www.ti.com/lit/ug/slau507/slau507.pdf

    REF102和 REF200是传统器件、我不确定它们是否能够在您的电流范围内正常工作。 BTW、您希望10nA 至500nA 的电流源精度如何?

    我发现以下电流源电路可能适用于您的应用。 它声称其精度为1nA 时误差小于10pA (总误差< 1%)。 我没有机会在 Tina 中进行仿真。 如果您有兴趣、请告诉我。 我们可能必须使用较低的 Vos 和较高精度的运算放大器来实现电流源应用中的精度。  

    或者、您可以在电流镜电路中使用分立匹配的 MOSFET 或 BJT 来构建电流源、这些电路在 IC 或 REF200内部使用。 由于电流电平较低、使用分立式组件可能更难以实现。

      

    最棒的

    Raymond  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray  

    感谢您的回复、并向我发送了有关 V 至 I 转换器的电路和 pdf。 我的应用不需要高精度电流源、我们唯一的限制是低振幅电流源。 如果您能对电路进行仿真、我们就能看到大约10M 欧姆的电阻负载上的输出电流和压降有多大、我将不胜感激。  

    谢谢你
    此致

    Mannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mannan、

    这是10nA 至500nA 恒流源的工作版本、总误差<1%。 我使用 OPA192而不是 OPA376更改了电路、尽管两个运算放大器都具有同等的可比性(没有造成更改的特殊好原因、这两个运算放大器都适用于您的应用)。  

    为了保持低误差、电流负载 R11必须小于 R10或10M Ω 的1/1000。 VIN 需要在100mV 至5V 的范围内、以生成10nA 至500nA 的输出电流。  

    是 Tina 仿真。  

    如果您不喜欢-2.5V 负电源轨、可以使用 LM7705从正稳压器电压生成-0.232V、请参阅以下仿真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-10nA-to-500nA-Current-Source-1-percent-08122020A.TSC

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mannan、

    您的负载实际上是10M 吗? 10M 上500nA 的压降为500nA x 10M = 5V。 这是您想要的吗?

    Kai