This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412-N:最大输入电流是多少?

Guru**** 2821375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907309/lf412-n-what-the-maximum-input-current

器件型号:LF412-N

尊敬的先生:

你今天过得怎么样?


我的客户想知道 LF412CN/NOPB 允许的最大输入电流(即输入引脚2、3、5和6上)。

 

如果您需要其他信息、请告诉我、请务必提前感谢您的及时回复、并期待您的回复。

此致、

素帕猜

技术支持代表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Suhachai、

    您是否参考数据表中的第8.1节、了解输入电压比引脚4的负电压更大。

    不允许电流、但小于1mA 的电流不会造成破坏性。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhachai、

    是的、原理图会有所帮助。

    Kai