This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流时的精确运算放大器、具有低失调电压

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA189, OPA333, OPA191, OPA192, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906662/accurate-op-amp-at-dc-with-low-offset

主题中讨论的其他器件:OPA188OPA189OPA333OPA191OPA192TLV2333

我有一个电路、正在寻找具有低失调电压的精确运算放大器、该电路测量 R13中的电流、将其乘以101、并通过 R13提供0至3.3V 范围内的直流值、电流范围为0至33mA、

有人可以为 jobe2e.ti.com/.../Aux-In.pdf 推荐运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是否有任何压摆率要求? TI 有许多此类选择可满足上述要求、例如 OPA192、OPA191、OPA188、OPA189、 OPA333、TVL333。  我在随附的原理图中看到您的带宽较低。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TLV2333看起来非常理想

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我会删除 C40 :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么? 它可以降低带宽并提供 EMC 抗扰性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您的方案显示了该非惯性放大器:

    e2e.ti.com/.../anthony_5F00_tlv333.TSC

    C2 (在仿真中)会在反馈环路中引入大量相位滞后、从而降低 OPAMP 的相位裕度。 这会导致不稳定和振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我一直热衷于带宽和稳定的测量、完全忽略了相位裕度!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运,Anthony :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-一切正常!