This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:超出规格的偏移

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930761/opa2376-offset-over-spec

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: OPA837

设计

我们在高直流精度系统中使用了 OPA2376,我们发现数据表中提到的直流失调电压超过最大规格限制,如30uV,因此如果这是正常现象或有问题,需要您的帮助。 我们使用8 1/2万用表测量偏移、因此测量方法是可以的。

我们的数据表典型偏移约为5uV。 那么、额外的偏移是否来自焊接应力? 或者我们是如何在我们的工作台上查看偏移规格的?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun Shen、

    电路是否提供增益?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请按照 Kai 的建议向我们发送原理图和增益参数。  

    如果要验证 Vos、请使用相同的参数设置。  

    Vos 电路应按如下方式进行配置:您应与数据表中显示的参数设置相匹配。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond

    感谢您的提议、我们使用缓冲器配置进行了非常相似的测量、区别在于我们有3V 的电源、而输入偏置为1.25V、无负载输出。 这样做对吧?

    沈俊

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、这个漂移直方图是一个幅度图、我怀疑实际漂移具有双极分布、显示单极漂移直方图有点令人困惑、希望大家了解这实际上是双极。 还是单极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为 DVO/dT 可能是单向的。 对于给定的 IC、Vos 将在斜率与温度之间变为正或负。 在任一种情况下、DVO/dT 都将为正。  

    沈军您好、

    我认为需要输出电阻器负载、因为您要比较数据表中的 Vos 图。 否则、它将是苹果和橙子比较。  

    此外、您还需要确保 V1、V2和 Vcc 的精度在低至 uV 时相等、精度更高、否则测量误差会很大。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA376-Input-Offset-Sim-08122020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Raymond 更常见的是双极漂移限制、因为斜率可以是正的、也可以是负的、从冷到热。 这可能只是不同的组做部件、还是376具有单极漂移的事实-我有点怀疑。  

    这里是我们在 OPA837上所做的工作、绝对是双极性斜率、IOS 漂移上有一些非常奇怪的异常值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    好的、很高兴知道。  

    随着 IC 设计人员 在整个温度范围内对电阻值进行精密补偿、他们开始在运算放大器设计中混合和匹配并补偿不同的正负温度系数多项式电阻器、这可能是原因所在。  

    最棒的

    Raymond