This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224

Guru**** 2518380 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO224EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931121/iso224-iso224

器件型号:ISO224

大家好、

 我在 TINA 上设计了一个电路、提供12伏交流电、并确保隔离接地(ISO224的 I/P 和 O/P)。

我将 ISO224差分输出的-ve 端子接地、并将输出提供给电压跟随器。

12伏振幅的正弦电压没有直流偏置。

我发现 ISO224输出端的电压有一些直流偏置、这对我来说是意料之外的。 附加了仿真和结果。

请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh -  

    对我来说、这看起来像是 ISO224的正常运行条件。  ISO224输出以2.5V 为中心、数据表中显示了这一点。  不过,请注意,您不能只将(-)输出端子接地。  通过添加几个电阻器、您最好将运算放大器用作差分至单端转换器。  我们在《ISO224EVM 用户指南》中提供了这方面的示例。