This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:VFC110

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930387/vfc110-vfc110

部件号:VFC110

你好  

我们将需要500多个 VFC110AP、用于长妊娠期项目。

我有两个问题:

Digi-Key Site 展示了 Rochester Electronics VFC110AP-2、而 TI 的 P/N 是 VFC110AP

  它们是否相同? Rochester 是否是 TI 的授权厂商?

2. VFC110AP 是否即将停产?

  此问题很重要、因为客户希望在8到10年后获得备用供应?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    我 没有  有关 VFC110AP-2的历史信息、但 添加到 Burr-Brown 器件型号中的破折号通常 表示 标准器件的电气或物理特性有差异。 当我在罗彻斯特网站上查看有关 VFC110AP-2的信息时、表明该封装不是无铅的、不是欧洲或中国 RoHS。 我怀疑-2可能表示 这些 VFC110器件 是较旧的、RoHS 前铅涂层、可能是 Pb/Sn。 这是我的猜测,我无法证实。 Rochester 可能会向您详细介绍他们的这些设备库存。

    Rochester 是旧 集成电路的经销商。 我知道这类材料可以从 TI 转让给他们、但这些 VFC110AP-2器 件可能来自经销商的旧库存。 我想我首先尝试 从 TI 授权经销商或直接从 TI 获得符合 RoHS 的 VF110AP、 并消除  有关材料的任何不确定性。  

    VFC110是一款传统产品、目前正在制造中。  我将请我们的营销工程师评论供货情况、因为我没有产品寿命计划的相关信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas

    非常感谢您的详细答复。

    是否可以令人满意地回答其寿命问题

    我可以放心地继续。

    非常感谢、致以诚挚的问候

    Varunesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    昨天我们的营销人员外出了一天、但今天早上给我发了电子邮件、说他们会回复您关于 VFC110AP 寿命的询问。 我希望您能在第二天内看到它。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    VFC110未计划停产。 该器件每年向大量客户发货。  

    我们的指南规定、如果  存在以下三种条件之一、TI 标准产品将不符合淘汰条件:

    • 该产品在过去五年内有过任何销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造并已投入生产不足10年。
    • 产品当前有任何客户需求。

    有关 TI 寿命 指南的更多信息、请访问此页面 :https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayrim 和 Thomas  

    非常感谢您的快速响应。

    现在、我可以放心地进行设计、因为我知道它的 EOL 已经很远了。

    我还想正式对 TI Engrs 表示衷心感谢

    他们的反应深度和迅速。

    再次感谢

    此致