This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:功能方框图问题

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905511/iso124-functional-block-diagram-question

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

大家好、团队、

我的客户对 ISO124感兴趣、并对器件功能方框图的以下部分有疑问。

根据此方框图对其功能进行了澄清:

 


请您能向我说明最重要部分(突出显示)的具体情况吗? 此外、什么是 pk-pk 振荡电压、它是什么类型的振荡(锯齿、三角形等)?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Errol!

    查看数据表中描述调制/解调方案的第7.1至7.1.2节。  方框图中的 OSC 是方波。  遗憾的是、我没有有关其峰间电压的详细信息、但我很好奇、您为什么对这些详细信息感兴趣。  此外、您是否已经了解了较新的 ISO224放大器?  该器件还具有高达+/-12V 的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的支持!  客户正在尝试为 ISO124制作 SPICE 宏模型以模拟其系统。  TI.com 上似乎没有模型。  我们是否有一个可以发送给客户的可用器件?

    谢谢!
    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    很抱歉、但没有、我们没有 ISO124的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我不会对整个 ISO124进行仿真。 内部电路过于复杂、其优势令人怀疑。 ISO124唯一可以进行建模的方面是输出信号生成。

    Kai