主题中讨论的其他器件: TVS1400
大家好、
在我们的客户电流方案中、OPA192中将在特定时间内输出14V 电压。
因此、客户希望确认:
OPA192是否会损坏?
2.如果 OPA192受损、如何添加保护电路?
如果我们可以添加保护电路、保护需要多快?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
OPA192是否 会损坏?
2.如果 OPA192 受损、如何添加保护电路?
这是一个比较器电路、运算放大器用作比较器。 由于 V+< V-、输出电压应接近-15V。 输出处于绝对最大值范围内。 额定值、并且器件不应损坏。
如果您关注输出、则可以将电压轨降低至+/-5V (如果可以)或+/-10V 至12V。
我通常不使用运算放大器作为比较器、但 OPA192的压摆率在20V/μ s 时相对较高。 如果您想比较这两个电压、我只需选择一个比较器即可。 此外、OPA192是输出上的 RRIO、因此您的输出将接近+15V 或-15V、具体取决于输入电压比较。
如果我们可以添加保护电路、保护需要多快?
OPA192具有足够的输入电路保护。 如果您担心输出保护、则可以按上述方式降低电压轨。
如果您担心从其他位置到 OPA192输出引脚的瞬态电压、则可以添加齐纳二极管或 TVS 来限制输出电压瞬态条件。
最棒的
Raymond
尊敬的 Rock:
我的调查可能会被误解。 我假设输出引脚可能会瞬间与14V 电源接触。
如果 OPA192在输出端用14V 短路、OPA192的短路保护将启动并将电源电流限制在大约65mA、请参阅所附的仿真。
OPA192是否 会损坏?
OPA192不会损坏(另请参阅绝对最大值 第6.1节中的额定值表、该表的输出短路额定值为连续电流)。
2.如果 OPA192 受损、如何添加保护电路?
我的问题是、什么类型的电源是14Vdc。 例如开关电源或与电源电感相关的14V 电压。 如果14V 与电感相关、则在瞬态条件下(取决于 dt 的速度)、在 OPA192的输出端、LDI/dt = L* 65mA/dt 可能超过14V。 dt 越快、瞬态电压尖峰就越高)。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-Vsc-at-Output-08102020.TSC
如果您想获得额外的电压浪涌保护、可以使用 TVS1400。
最棒的
Raymond
尊敬的 Rock:
请参阅随附的仿真。
此外、我仿真了瞬态条件下输出端的短路情况、结果非常相似。
如果您有任何疑问、请告知我们。
最棒的
Raymond