This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:OV 保护运算放大器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA2206, OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930492/opa656-ov-protection-opamp

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件: OPA2206OPA698

您好!

OPA656在 V+和 V-输入端是否具有过压保护?

如果不是、您可以建议使用此函数吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiko、您好!

    您期望放大器输入端的电压幅度是多少? 输入不应超过 OPA656的正负电源。 在 OPA656的带宽范围内没有具有内部过压保护的部件、不确定您的要求、但 OPA2206具有内部过压保护。  

    如果您需要 OPA656的带宽范围、我建议您使用外部电路来防止这种情况。 在以下视频中、有一些有关如何执行此操作的建议:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA698可以满足您的需求-由于它具有输出限制、输入很可能被设计成处理过驱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢