This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:28A 至30A 过流保护器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA381-Q1, INA303, INA302, INA301, INA300, INA300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930844/ina300-q1-28a-to-30-a-overcurrent-protection-device

器件型号:INA300-Q1
主题中讨论的其他器件:INA381、 INA381-Q1、 INA303、 INA302、 INA301、 INA300、

大家好、

我们的客户正在寻找28A 至30A 过流保护器件。 以下是客户要求:

它们具有与叉车12V 直流电源线一致的系统。 电力线具有预置的30A 快速熔断保险丝、当我们的直列式系统运行时、必须对其进行保护。

他们的系统有一个由叉车线路供电的电机。 此电机在12V 直流电压下的额定电流为20A。 由于它们没有任何类型的控制器、而该电机是无刷磁性电机、因此电流消耗通常会有所不同。 它们的电流消耗在15至20安培之间。

理想情况下、它们希望将电路中的电流限制为28A、并具有一个设置、当它看到28A 或类似的数字时、可以触发输出。 由于他们没有控制器板并且只依赖于简单的开关逻辑、因此客户想知道他们是否能够在系统上集成 TI 的解决方案之一来检测或感应电流、然后触发输出。

我发现的大多数汽车级器件仅在示例应用中具有10A 的电流检测。  
我们希望在 满足上述要求的情况下、向我们的客户提供有关最佳电流感应过流保护器件的帮助。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢您深入了解该论坛。  我们有多个具有 Q1版本的器件、可检测该电流电平、并具有某种比较器以发出警报。 这些器件包括 INA381、INA300、INA301、INA302、 INA303、 和 INA200-INA205。  只要您根据器件增益适当调整分流电阻器或感应电阻器的大小、您就应该能够针对该范围定制器件。  如果您对过流触发器感兴趣、只需使用 INA300-Q1即可。  但是、如果您发现想要监控 电流大小、则可以考虑使用其他器件。  INA301-INA303具有最低的增益误差、因此、我希望这些增益误差在较高的电流电平下具有更高的精度。  如果您的客户正在寻找一个便宜的解决 方案、他们可能需要考虑 INA381-Q1。