This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:使用 OPA855设计 TIA

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906444/opa855-use-opa855-to-design-a-tia

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

使用 OPA855设计 TIA。 信号源是雪崩光电二极管(APD)、它是700nA、2ns 的脉冲信号、APD 端子电容为320pF。 我想实现89的增益。 是否有任何设计参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第10.2节。

    您确定您的 APD 具有320pF 的检测器电容吗? 还是320fF?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、uer6343584、

    Kai 的问题可能是正确的。 假设 di=700nA、dt =2nsec、C=320pF、dV= i*dt/C = 4.375uV、这是光传感器响应非常慢的情况。  

    总之、随附的是 TIA 应用手册、供您参考。 这是一个相当简单的电路、您可以将电路输入到 Tina 进行仿真。  

    http://www.ti.com/lit/an/sboa268a/sboa268a.pdf?&ts=1589903106735

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我有另一个问题。 当我在 TINA-TI 中进行仿真时、如何配置信号源来表示 APD? 例如、电流大小为700nA、2ns。 使用电流发生器、选择脉冲、然后直接输入700n 的振幅和2n 的脉冲宽度是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我有另一个问题。 当我在 TINA-TI 中进行仿真时、如何将信号源配置为表示 APD?例如、电流大小为700nA、2ns。 使用电流发生器、选择脉冲、然后直接输入700n 的振幅和2n 的脉冲宽度是否正确?

    这是我的初步设计的电路图。 在这张图片中、我的瞬时分析的波形无法实现所需的效果。 此处的设计有什么问题?

    e2e.ti.com/.../5282.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说的瞬时分析是瞬态的、输出波不是我的愿望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa855.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、您更改了哪个参数以采用该波形吗? 我没有看到任何更改。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、uer6343584、

    感谢 Kai 的仿真。  

    请参阅下面修订的错误和设置。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 谢谢 Raymond :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 感谢 Kai 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据仿真结果、输出信号与直流电压叠加。

    如果我想滤除该信号的直流电压、应该在该电路之后添加一个滤波电路吗? 是否有任何参考设计或放大器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是另一个采用 MCU 的 TIA 参考设计。  

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu443/tidu443.pdf?&ts=1590071150924

    您可以使用电容器阻止 TIA 和下一级之间的直流信号。 如果您有双电压轨、则可以将传感器输入设置为0V、这不需要直流偏置、如原理图所示。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附带是有关 TIA 参考设计和 EVM 的链接。  

    http://www.ti.com/reference-designs/index.html?keyMatch=TIA%20REFERENCE%20DESIGN&tisearch=Search-EN-everything#search?keyMatch=TIA%20REFERENCE%20DESIGN&tisearch=Search-EN-everythingsearchkeywordtia

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这对我大有帮助。  

    现在、我想将该信号放大到毫伏级别。 我可以设计什么放大器或参考电路作为参考。