This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIYAMP-SOIC-EVM、DUAL-DIYAMP-EVM、OPAMPEVM-SOT23和 OPAMPEVM-MSOPTSSOP 的光绘文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DUAL-DIYAMP-EVM, OPAMPEVM-SOT23, OPAMPEVM-MSOPTSSOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930062/gerber-files-for-diyamp-soic-evm-dual-diyamp-evm-opampevm-sot23-and-opampevm-msoptssop

主题中讨论的其他器件:DUAL-DIYAMP-EVMOPAMPEVM-SOT23OPAMPEVM-MSOPTSSOP

您好!

我已经购买了  

DIYAMP-SOIC-EVM
DUAL-DIYAMP-EVM
OPAMPEVM-SOT23
OPAMPEVM-MSOPTSSOP  

我想制作丝印板。 我可以为这些评估模块获取光绘文件吗?

谢谢、此致、

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    我将询问这些文件是否可以共享。 我希望在8月12日之前得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    非常感谢。

    此致、

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    这些通常不可用。 但是、至少其中一个应该在这里。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/789387

    这是我在这里可以提供的唯一帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    我知道。 我衷心感谢您向我指出另一条线程、我可以在其中找到一条线程。

    谢谢、此致、

    Venkatesh