This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:如何将 ESD TVS 连接到输入引脚?

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930526/amc1301-how-to-connect-esd-tvs-to-input-pin

器件型号:AMC1301

您好!

客户需要8kV 接触放电、 15kV 气隙放电。 因此、他们需要将 TVS 添加到 AMC1301的输入引脚。

问题是 TVS 的负引脚应连接在何处? GND1还是机架?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我要将其连接到 GND1。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我同意 Kai -谢谢!  

    连接到 GND1将确保器件输入受到与其 GND 电势相关的保护。 机架相对于设备接地可能具有不同的电势、这可能会导致共模问题。