This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358-N:LMV358-N 问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358-N, LMV358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929702/lmv358-n-lmv358-n-problem

器件型号:LMV358-N
主题中讨论的其他器件: LMV358

我的客户有问题

他们将生产200个器件、现在他们使用了10  个 LMV358-N、但其中3个有一些问题。

第4.6.7号数据不正确。

数据非常易失

这里是 原理图

客户想知道原因。

此致、
刘振强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aosker 您好、

    您能更详细地解释一下数据表吗?  左列显示为器件样片编号。

    我不知道 F41虽然是什么意思。  数字是时间、电压、电流? 在哪个节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    我省略 C2和 C7。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aosker、

    除了我最初的问题和 Kai 的建议之外。 直流电压工作点为零输入和输出。 由于输出端的抗饱和电路、LMV358不适合进行零输出。 在接地轨上运行时、交流耦合电路将丢失一半的波形。