This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL054A:内部电路的电阻值

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TL054A, TL074, TL054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906132/tl054a-resistance-value-of-internal-circuit

器件型号:TL054A
主题中讨论的其他器件: TL074TL054

您好的支持团队。

我有客户询问 Tl054A。

问题是下图中的内部电阻值 R7、8、9。

请提供此信息吗?

此致。

千兆

e2e.ti.com/.../TL054AIDR-_8551E890DE56EF8DF356_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    图26可用于确定电阻。  斜率显示源电阻接近220欧姆、而灌电阻接近270欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Michallick-San

    感谢您快速回复。

    我在下面的中计算得出的参考图26、

    来源:R7+R9=(14V-8V)/27.5mA=218欧姆(接近220欧姆)

    灌电流:R8+R9=(13V-8V)/20m=250 Ω(270 Ω?)

     我的计算是否正确?

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    这是 TL074的简化版原理图:

    我认为 TL074和 TL054不应完全不同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、

    是的、您的计算结果很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Michallick-San

    感谢您的确认!  

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢你的建议。  

    我将参考您的信息。

    此致。

    千兆