This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 INA260测量负电压(-12V)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907521/using-ina260-for-measuring-negative-voltages--12-v

器件型号:INA260

我想测量来自 ATX 电源的负电压(-12V)的电流。
我在该论坛上找到了先前有关测量-5V 电流的答案、但在将该解决方案应用于-12V 时、这将违反最大电源电压 VS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在此处找到先前的答案(如何应对-5V):
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/705892

    我的最佳猜测是以下原理图、其中使用正线性稳压器将电源电压从 GND 降低到-7V (实际上在 INA260的 VS 和 GND 之间提供+5V):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wytze、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我认为你拥有的东西会起作用。  但是、您还可以考虑使用电阻器和~5V 齐纳二极管为 INA260供电的替代方案、如下所示。