This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:噪声问题

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5304, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929383/amc1301-noise-issue

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:UCC5304

大家好、

当 AMC1301DWVR 感应反馈电流,相位电阻为0.25mΩ,Ω 时、我们会遇到一些问题:

  1. 测试 OPA 输出,发现栅极驱动器噪声 干扰严重、需要帮助以提供根本原因。
  2. 为什么 次级侧会 受到噪声干扰、我们使用 UCC5304栅极驱动器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您似乎尝试在该 AMC1301帖子中附加几张图片。  他们没有通过、所以您可以重新提交吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai