This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:LM6172

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907098/lm6172-lm6172

器件型号:LM6172

你好。 我将 LM6172IN 而非 OP275置于输入方案中。 它在正常模式下工作。 但有时候、当你快速关闭并重新打开电源时、她会感到兴奋。 电源包含1000 μ F Epcos + 6800n ROE 聚酯电解电容器、靠近 OP。 我试过其他的面额,但没有效果。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能否提供您所看到的输出的图片?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先是振幅增大的白噪声、然后随着频率的变化、白噪声变为正弦振动。 在低频时波动很大-扬声器刚刚跳出。 我没有再看了-我把它关闭了。 同时、电源总线似乎也具有类似于示波器控制的噪声的波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    数据表建议、"为了在整个频率范围内保持低电源阻抗、必须绕过电源。 应将0.01μF μ F 陶瓷电容器直接放置在电源引脚上、并将2.2μF μ F 钽电容器靠近电源引脚、从而单独旁路正负电源。"

    最棒的

    Hasan Babiker