This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:IN+/IN 范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393, TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907429/lm2903-in-in--range

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM393TLV7022

尊敬的专家:

我的客户在以下应用中使用 LM2903:

Vs=4V;in-=Vref1=2.5V;in+=4.5V;

IN+超过 Vs 0.5V、而 IN->Vs-2V、如数据表所需。 这是否会导致器件损坏并无法正常工作?

数据表还显示:"比较器由 PNP 达林顿对输入组成、允许器件以极高的增益和快速响应运行、同时具有最小的输入偏置电流。 输入达林顿对会限制输入共模电压能力、从而使比较器能够在接地到 VCC–1.5V 输入之间精确地工作。 在低温条件下允许 VCC–2V。'

客户主要在较高温度下使用 LM2903、因此它满足 VICP < Vcc-1.5V 的要求。 如果客户在高温场景中使用、此应用程序是否正常工作?

非常感谢您提前回复。

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    在高于室温的温度下、它应该仍然起作用、但是偏移电压和速度可能会发生变化。 阈值开始的输入电平也可能会变化。 我希望器件的跳闸点和响应时间会有很大变化、因为它们在"灰色"区域中操作两个输入。

    温度变低、我会想到会出现故障。

    LM393系列应用手册第2.3节对此进行了说明:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    它们需要将跳闸点值更改为2V 以下、或将电源电压增加至>4.5V、或者使用 R-R 输入器件(如 TLV7022)替换 LM2903以实现可靠运行。