This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904 | GBW 查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930279/lm2904-lm2904-gbw-query

器件型号:LM2904

您好!

我在 LM2904中读取了700kHz 的 GBW。

因此、如果我使用运算放大器实现10增益、则带宽为70kHz。

当我使用相同的 PI 控制器实现时、我的 BW 是多少? 零?

请帮助我清除这一疑问。

谢谢、

苏布拉赫曼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subrahmanyam、

    700kHz 是典型性能。 因此接近70kHz 的小信号带宽。  请解释术语"PI 控制器"。 这个 PID 是否没有 D? 还是 Raspberry PI 控制器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德对这个含糊的词表示歉意。

    我指的是 P-I (比例-积分)控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subrahmanyam、

    是的、您的带宽为70kHz。 但是、为了使运算放大器正常工作、您需要至少20dB 的增益储备。 因此、您只能使用小于7kHz 的带宽。

    Kai