请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904 您好!
我在 LM2904中读取了700kHz 的 GBW。
因此、如果我使用运算放大器实现10增益、则带宽为70kHz。
当我使用相同的 PI 控制器实现时、我的 BW 是多少? 零?
请帮助我清除这一疑问。
谢谢、
苏布拉赫曼亚姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.