This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:我们能否在 OPA564的 IFLAG 引脚处添加端接

Guru**** 2779435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930218/opa564-can-we-add-termination-at-iflag-pin-of-the-opa564

器件型号:OPA564

您好、Sirs、

作为 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/912892上的以下主题, 客户应在 IFLAG 上添加终止,以防止在禁用模式下浮动。
您是否会告知我们是否可以按照以下建议在 OPA564的 IFLAG 引脚处添加10kohm 或7kohm 的下拉低电阻器? 电流消耗有什么影响?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月8日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于该器件、IFLAG 引脚通常不会端接、但如果需要端接、我建议使用比您选择的电阻值大得多的电阻器值。 IFLAG 的推挽输出不是很强、因此我建议使用一个端接至 V-或 VDIG 的500kΩ Ω 电阻器。 这将允许 FLAG 引脚在激活时过驱终端电压。

    Zach Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Zach...Wayne Chen