This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821或是否有更好的选择?

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, OPA2141, INA821, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929916/ina821-or-is-there-a-better-choice

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件:ISO124OPA2141INA188

您好!

我有一个+-120mV 的直流电压可监控。 我正在搜索一些具有极低1/f 噪声(我们测量直流噪声)、极低初始偏移的 INA、但我们可以通过(软件)校准来消除一些偏移。 满量程输出电压应为+-12V、馈入 ISO224B。 源阻抗< 2k。 电源电压为+-14V、非常干净、由低噪声 LDO 在本地制造。

输入信号打开/关闭并改变极性、因此放大器应具有足够的阶跃谐振、ADC 采样率为15ksp.

一个仿真给出了100毫开尔斯时的1.6µV μ V 输出噪声、但是在从直流开始的7.5kHz 带宽内、我将看到多少 rms 噪声?

信号最终以15 ksp.的24位 ADC

感谢您的帮助。

电流解决方案:OPA2141接收信号、g=100、将其传递到2 x ISO124 (形成隔离式全差动放大器)。 通过该电路、我们在分析 ADC 的输出时得到-95dB SN。

新电路应该更简单、更便宜、并且应该具有更好的 SN (我们希望)。

此致

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    INA821似乎是该应用的理想选择。 另请查看具有零漂移特性的 INA188、因为您提到过可以通过 SW 消除不需要的电压偏移。 INA188将消除1/f 噪声问题、这优于 INA821。  

    下面是电压噪声频谱密度与频率的比较:

      

    下面的链接是我们的精密运算放大器搜索工具、请查看其他选择。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?pqs=paqs&familyid=500#p480=1&sort=p770typ;asc

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    BTW、INA188 Tina pspice 模型包含噪声模型、一旦您最终确定电路、我们就能够对给定 BW 的总噪声(以 rms 为单位)进行仿真。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    是的、但是 INA188的压摆率不是很高、所以我们必须记录的开关事件不会非常精确。 我们使用15kSp 进行采样,因此样本之间的66.6666µs… INA821要快得多、可能太快=>好的、可能有一种类型的压摆率/GBW 比 INA188略高、噪声系数好?

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    15ksps、以66.7uC/采样的速率进行采样。  

    此外、您提到"我有一个+-120mV 的直流电压来监控"。 在这种情况下、感应电阻器上的步进电压将小于240mV。 如果 G=100、压摆率为0.17V/usec、 则在最坏的情况下、从开关转换完成电压转换所需的时间为0.240V/0.17V/usec = 1.412 usec。  

    是的、0.17V/usec 不是很高、但它似乎足以满足应用需求。 如果这不够好、我会为您找到一个替代方案。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们必须测量直流电流、直流电流是双向的、已打开/关闭。 我们从+I 切换到零或从-I 切换到零、从不从+I 切换到-I

    分流电阻器上所需的电压为120mV (或-120mV)。 此信号应放大至+-12V、因此 g = 100。

    采样距离为66.67µs μ m。

    µs、输出端的阶跃为12V:12V/0.17V/μ s = 70.6µs μ s。 好的,它适合...

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    我看不到其他具有零漂移特性的仪表运算放大器优于 INA188。 (或使用 INA821)。   µs 使用 INA188、如果您想保持在66.67 μ s 以下、则可能必须稍微降低增益或增加分流电阻器值以对其进行补偿。

    最棒的

    Raymond