This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 ADC 匹配的运算放大器

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, LMH3401, LMH5401, LMH6401, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906047/op-amp-matched-for-the-adc

主题中讨论的其他器件:ADS54J20LMH3401LMH5401LMH6401ADS54J60

你(们)好

 我在我的设计中,使用 ADC (__LW_AT__ADS54J20)、但输入信号驱动器强度较弱,因此需要添加差动运算放大器,如何选择运算放大器以及需要注意哪些参数才能与 ADC 芯片匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    请查看以下数据表、以帮助确定适合您应用的最佳放大器。

    LMH3401

    LMH5401

    LMH6401

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 rob,、但我对下图有两个问题:

    1,在右侧显示 RIN&C 为1.2K&2.8pF,、但这对 值与 ADS54J60的图149&150不匹配 数据表

    2,当 ZIN 为100Ohm 时、电阻器(54Ohm)做什么?对于 LMH6401输出到 ADC?、应考虑阻抗匹配。如果是、,,I 计算公式为:100欧姆= R ||(__LW_AT__Rin || CIN),AM RIGHT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    我同意、我不确定内部分流器 C 为什么不正确。 可能是数据表错误。

    这是您要设计的应用吗?

    54欧姆分流器可将总阻抗设置为100欧姆差分或(1.2k || 108)。 然后、您也可以将40欧姆以及放大器驱动的负载相加、总共为140欧姆。   这样、放大器可以看到大约 200欧姆的负载、 这就是放大器特有的负载阻抗。  您希望接近该阻抗以实现最佳性能。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob,

      感谢您的回答!

      是的、我将根据此应用进行设计,不是 ADS54J60、而 是 ADS54J20  

      首先、您的意思是54欧姆是并联电阻器、以达到100欧姆差分阻抗,我不考虑 ADC 输入阻抗的容性阻抗?您是如何计算 总阻抗200欧姆?LMH6401的 总负载阻抗 不是10*2+20*2+100=160欧姆?

      LMH6401    ?添加0.01uF 电容器,是交流耦合电容器?当运算放大器的 VCM 与 ADC 相同时、我们可以直接使用直流耦合,如果不需要在上述应用中添加直流耦合电容器,右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    是的、正确的、54欧姆并联乘以2、就是使模拟阻抗为100欧姆差分。 无需考虑电容项。 您的计算正确、200欧姆是 LMH6401的理想驱动电阻、160欧姆也很好。 只需要在范围内。

    如果您不需要直流、那么是的、在 ADC 模拟输入之前、在 LMH6401的每个输出上添加一个0.1uF 串联电容器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、rob。