This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:未施加 V+时的功耗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930415/ina212-power-consumption-with-no-v-applied

器件型号:INA212

您好!

我们在系统中采用了 INA212进行设计、并注意到当我们将 V+接地时、器件正在消耗功率。

实际上、我们通过3.3V GPIO 为器件 V+供电、因此能够在需要时将 V+接地。 REF 始终施加1.5VDC。 IN+和 IN-始终具有0V/3.3V 切换。 当 V+接地且 VREF 上有电压时、我们是否希望 INA212消耗功率?

我已经从电路板上物理移除了2个 INA212器件、并且在移除后可以观察到~16mW 的功率下降。 如果不了解器件的内部工作情况、器件是否应在 V+设置为0V、REF 设置为1.5VDC 的情况下消耗功率? 非常感谢您提供的任何帮助。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在 V+设置为0V 的情况下、该器件确实会消耗功率。 请参阅数据表中的此典型曲线:

    16mW 数字是一个位高。 为了调节差异、您可能需要测量由 INA212汲取的输入偏置电流。 它们应与上面的曲线对齐。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的快速回复。 我在 DS 中看到了这张图表、但遗憾的是、它没有解释我们的问题。 我们板上的器件看起来消耗的电流~2.5mA、每个电流的 V+设置为0V。 输出端直接连接到 ADC 输入端、因此我不希望出现任何问题。

    我将尝试修改我们的电路板以监控输入偏置电流。 高电流是否有任何其他潜在原因(可能来自 REF)? 2.5mA 的输入偏置电流非常高。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    器件在任何情况下都不应消耗~2.5mA 的电流、REF 引脚电压都无关紧要。 显然有问题。 我同样好奇地想了解导致这种现象的原因。

    如果恢复供电、设备是否仍然正常工作?

    您还可以监控 Vs 引脚电压。

    此致、Guang